This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何获取通道 ID?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1423205/lp-em-cc2340r5-how-do-i-get-a-channel-id

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

您好、TI

报告 BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_ENCRYPTED 事件后、我需要通过 l2cap 发送数据。

如何在 app_pairing.c 中获取当前信道 ID?

此致、

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI

    我曾尝试在此处参考 CID

    void L2CAPCOC_signalHandler(uint32 event, BLEAppUtil_msgHdr_t *pMsgData)
    {
      if (!pMsgData)
      {
        // Caller needs to figure out by himself that pMsg is NULL
        return;
      }
    
      /*Handle the l2cap event */
      switch (event)
      {
        case BLEAPPUTIL_L2CAP_CHANNEL_ESTABLISHED_EVT:
        {
          l2capChannelEstEvt_t *pConnEvt = &((l2capSignalEvent_t *)pMsgData)->cmd.channelEstEvt;
          gL2CAPCOC_AppData.CID        = pConnEvt->CID;
          gL2CAPCOC_AppData.peerCID    = pConnEvt->info.peerCID;

    但是、似乎只有在报告 BLEAPPUTIL_L2CAP_channel_established_evt 事件后才会获得 CID。

    日志显示这在 BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_ENCRYPTED 之后发生

    当 BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_ENCRYPTED 报告时、如何获得通过 l2cap 发送数据所需的 CID?

    此致、

    普雷斯顿