Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
工具与软件:
Dears、
1.客户测试了多个 CC2345R5器件后发现了问题。 当多个 CC2345R5同时打开时、它们将占用相同的2.4G 蓝牙通道、从而导致主机和蓝牙从设备之间的通信失败。
2.是否可以设置 CC2340R5 SDK、以便在开启蓝牙时检测2.4G 通道是否被占用、并在该通道被占用时自动切换到其他通道?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您好、
-确保所有设备使用不同的地址和不同的名称-否则电话可能会混淆
是的、当前设置适用于不同的地址和不同的名称
-确保广播间隔设置为较低值(低于100 ms)
是、当前设置的间隔为50ms
引脚兼容
1.从 CC2340广播开始、手机可以快速发现 BLE
2.顺序是两次 CC2340广播。 当有两个 CC2340广播时、广播频谱显然会重叠、手机无法检测到 BLE。
e2e.ti.com/.../b8dde244c805512a8e508577e920ca4f.mp4
请帮助查看除手机扫描设置之外是否还有其他可能的原因。
您好!
感谢您提供的其他详细信息。
如果可能的话、射频分析仪可能不是最适合用于检测射频冲突的工具。 您可以更正相同通道(37、38、39)上的所有低功耗蓝牙设备广播、但每个数据包都很短(几百微秒)、因此您无法"看到"此工具发生的冲突。 如果您想说服自己相信这一点、请使用蓝牙监听器并查看每个广播包的计时。
看视频、我注意到三个要素:
作为参考、这两条注释基于视频的~0:07

此致、
您好!
在测试 CC254R5 SDK 时、如何确认是否存在冲突机制? [报价]可以使用蓝牙监听器。 但是、如前所述、静态下不可能在独立的低功耗蓝牙器件之间重复发生冲突。 低功耗蓝牙可用于拥挤的环境(例如机场)、因此同一房间内可轻松容纳3个设备。
[/quote]1.客户再次检查了该代码、并将其设置为100ms。
[报价]我的重点是、如果您要加快连接建立、则应确保将此值设置为尽可能小的值。
此致、