This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SIG 证书失败。

Guru**** 2614545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1424383/cc2340r5-sig-certificate-is-failed

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、团队

CC2340R5在 SIG 中被拒绝。

以下是客户的消息。

1. ES-25636无法覆盖。  

2. GAP 和 LL 的不一致不是弃权声明问题、而是 TI 列表错误。

客户请求

1. 将"QDID 201833, QDID 196592"转到 Design Number

2.需要查看如何修复以下不一致之处。

-------------------------------------------------------

尊敬的 Seonsu:

 

由于 ES-25636未涵盖以下不一致之处、提交的材料被拒绝:

LL.

LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](8/3)、则必须使用[LL](3/1a)

LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](8/4)、则必须使用[LL](3/5a)

LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/5)、则必须使用[LL](3/4b)

LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/6)、则必须使用[LL](3/1a)

LL > GAP |如果支持[LL]和[GAP](20/7)、则必须使用[LL](3/5a)

LL > GAP |如果支持[CORE](40/3)和[GAP](8/3)、则[LL](3/1a)为必需

LL > GAP |如果支持[CORE](40/3)和[GAP](8/4)、则必须使用[LL](3/5a)

ll > GAP |如果支持[CORE](40/3)和[GAP](20/5)、则[LL](3/4b)为必备选项

LL > GAP |如果支持[CORE](40/3)和[GAP](20/6)、则[LL](3/1a)为必需

LL > GAP |如果支持[CORE](40/3)和[GAP](20/7)、则必须使用[LL](3/5a)

 

似乎在2024-1年为 GAP 实现了多个 ILD。 这在我看来表明这可能是德州仪器(TI)的商品信息错误。 我建议联系德州仪器(TI)、以澄清 IC 对于其列表是否正确、如果合适、建议进行 IC 更正。

在本 TSE 中似乎提出了将 LL ILD 纳入 GAP 的更新: https://bluetooth.atlassian.net/browse/ES-18350

 

如果您有任何问题或需要进一步的帮助、请告诉我。

-------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们将查看您的查询、并尽快回复您。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    为了突破 LL/Gap 的不一致性、我的团队已生产了 DN 子集 DN Q312647。 请参考该图、而不是  QDID 201833。  

    此致、