This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:热复位原因

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1424377/cc2642r-q1-warm-reset-reason

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

您好!  

我的一个客户是进行 ESD 测试。 失败复位原因之一是7、PowerCC26x2_RESET_WARM_RESET。  

您能建议可能的原因是什么吗? 它将为客户提供一些进一步调试的提示。  

BR. Albin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin  

    客户是否正在使用看门狗计时器? 看门狗计时器将启动热复位。 在 技术参考手册中、有多个可以设置以实现热复位的寄存器。 看看部分  2.9.4.30、 6.3.4.1.2、6.3.4.3.1、7.8.3.9和17.4.1.3。  

    如果这有助于客户找到任何信息、请告诉我。  

    谢谢!  
    Isaac