This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用独立编程工具验证闪存

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1424182/cc2340r5-how-to-verify-the-flash-with-standalone-programming-tool

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的支持团队:

感谢您的帮助!

我们正在使用 FlashPro-ARM-X2通用编程器来进行 CC2340R5器件的大规模生产编程。 以下是该程序员的描述网站:FlashPro-ARM(X2s )|| Flash Programmer for ARM ( elprotronic.com ) 

我阅读了手册中关于闪存命令的章节,并找到了这两个验证命令(在下图中的文本),似乎这些命令通过 CRC32结果来验证闪存。 我认为编程器供应商不知道内置 CRC 算法的多项式、因此他们无法计算 CRC32值来与 cc2340r5计算出的值进行比较。

您能否帮助我们了解这些验证命令的详细信息? 我们如何使用它来验证闪存中的代码是否与代码文件相同、我们实际上需要关于此问题的帮助。  

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李鲲鹏您好!

    我希望你做得好。 第一个参考、如果我们使用 XDS110调试器、则在将程序刷写到器件中时会自动计算 CRC 并下载。 如果我们在 CCS 中生成要刷写的 CCFG 文件(存储 CRC 的位置)、则不会包含 CRC。  

    权变措施是:

    1.使用 XDS110将程序下载到 CC2340R5

    2.打开 UniFlash、连接 CC2340R5并读取存储器

    3.您现在可以使用正确的 CRC 和/或整个闪存程序来读取 CCFG

    就单独计算 CRC 而言、我认为这可能可行、但更详细地说、我可能需要向内部团队询问这一点。  

    谢谢!
    Alex F