This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA 是否支持 LC3编解码器?

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2340R2, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1419330/cc2651r3sipa-does-cc2651r3sipa-support-lc3-codec

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2340R2CC2651R3

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在下一个项目中会检查 CC2651R3SIPA 的规格。

CC2651R3SIPA 是否支持 LC3编解码器?

我看到了下面的另一个 E2E 主题,专家说 LC3编解码器可以支持第三方,但这篇文章是在大约2年前被认可。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1201412/cc2651r3sipa-cc2651r3sipat0mour---audio-streaming

现在情况如何? TI 现在可以支持 LC3编解码器吗?

如果不能、您能否共享此第三方的信息(公司名称和交易点)?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    CC2651R3SIPA 实际上可能无法支持 LC3编解码器-对于我在这里看到的大多数实施而言、Corstx M4似乎过于有限。 一种解决方案是让更大的内核来处理音频压缩/解压缩、让 CC2651R3SIPA (或其他成本较低的器件、例如 CC2340R2)处理通过蓝牙进行的数据传输。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:

    感谢您的支持。

    您能否推荐除 TI 可支持的 ADPCM 之外的用于 CC2651的其他音频编解码器? (不是由第三方提供)

    我找到了另一个 E2E 主题、还请检查该主题是否正确。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1225245/cc2651r3sipa-cc2651r3sipa--audio-streaming

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    在 CC2651R3SIPA 上、 支持 Opus、mSBC 和 ADPCM 编解码器。 这些编解码器均可在音频插件中获得: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN__RW99gST__LATEST 

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    感谢您的支持。

    您说过-一种解决方案是让更大的内核来处理音频压缩/解压缩、由 CC2651R3SIPA (或其他低成本器件、例如 CC2340R2)处理蓝牙上的数据传输。

    您能否推荐具有更大内核来处理音频压缩/解压缩(如 LC3)的 MCU?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    我相信您可以使用96 MHz 的 Cortex M33上的 LC3运行音频/压缩、RAM ~150kB 或更高。 这是一个场外估算、请谨慎对待。   

    有关 TI 为此类器件提供的更多详细信息、请联系您的 TI 本地支持。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment:

    感谢您的支持。

    我查看了您链接的开发站点、发现只有 CC26x2R Launchpad 示例、而不是 CC26x1R 示例。

    CC26x2R 示例与 CC2651R3兼容吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    CC26x2R 和 CC26x1R 不兼容二进制。 但是、CC26x2R 的示例能够以非常简单的方式移植到 CC26x1R。  
    此外、为了简化软件开发和解决方案评估、我建议您从 CC26x2R 开始、稍后再迁移您的项目。  


    我希望这将有所帮助、

    此致、