This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:第3个数据包需要至少等待2秒才能成功发送。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1424021/cc2642r-the-3rd-packet-needs-to-wait-at-least-2-seconds-before-it-can-be-successfully-transmitted

器件型号:CC2642R

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户需要 从 Android 手机发送大量数据到 CC2642 ( SDK 版本:7.41/CC2642 的 BLE 角色:外设)。  

 数据 按照以下顺序发送:  

第1个数据包:251字节

第二个数据包:100字节

第3个数据包:251字节

第4个数据包:100字节

...

但我的客户发现、每个数据包都需要至少等待2秒才能成功传输。

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的咨询。

    您能否确认 Android 手机请求并被 cc2642外围设备接受的 MTU 交换、以及 MTU 大小更新为什么值? 他们是否具有可与我们共享日志的蓝牙监听器?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Android 应用和外围设备已投入大规模生产。
    尝试用 CC2642R1替换蓝牙芯片。
    3.因此,Android 应用的 MTU 更新要求没有问题。
    4.我试图修改"Sicirl Profile_Write trCb()"函数的内容,以改善问题。
    5.我认为我们已经找到了改进的方法。

    谢谢、 BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 March、

    我想问一下这个问题的最新情况。 是否已解决(根据第5点)?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好:

     此问题已得到解决。

    谢谢!

    BR、

    3月。