This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 dslite 执行扇区擦除

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1425275/cc2340r5-how-to-perform-sector-erase-using-dslite

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好、我想 使用 dslite 执行扇区擦除。

尝试运行"dslite --mode noConnectFlash -c CC2340R5.ccxml --list-device-cmds"来获得可用的命令、结果没有可用的命令。  

也尝试运行:"dslite --mode noConnectFlash -c CC2340R5.ccxml --post-flash-device-cmd erase"。 导致 找不到标识符:GEL_CLI_ERASE ()

参考了一些 E2E 博文 :CC2340R5:CC2340R5是否支持使用 dslite 进行批量擦除或部分擦除? -蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

有关如何实现此目的的任何建议。  感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rupesh Yadav、

    我们是否可以尝试更新到 UniFlash  8.8.1? 如果问题仍然存在、我们可以进一步查看日志!

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当我们尝试在 UniFlash  8.8.1上运行上述命令时也会出现类似的结果... 基本上、我们想知道适用于 CC234x 的 dslite 命令、从而擦除整个器件和特定扇区。 请告诉我。

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果无法擦除单个扇区、请告诉我以下选项的等效 CLI 命令。 谢谢。

    -Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selva:

    类似"dslite"的命令  --mode noConnectFlash  -c target_configuration_file out_file"可能会起作用、但我无法在最后使设置生效、因此我可能需要联系硬件团队关于 CCFG 选项的信息(上述命令中应该可以提供一种方法来保留 CCFG、但擦除闪存)。

    谢谢!
    Alex F