This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:BLE 资质审核查询

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427011/cc2652psip-ble-qualification-query

器件型号:CC2652PSIP

工具与软件:

尊敬的专家:

我们希望借助 CC2652PSIP 设计通过蓝牙 SIG 认证。

 根据 TI-App 手册 "如何认证您的蓝牙产品"、我们将使用 QDID 225762。  

在调查时、我们发现了以下我们最终产品中未使用的配置文件。 我们是否仍需将其列入我们的资格认证流程中?  

我们还找到了一个名为"互操作性测试套件"的配置文件。 您能快速解释一下 这种情况吗?  

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您联系我们。

     

    但是,简而言之,我建议保持 ICS 的原样(即不删除功能),因为你暴露自己的不合规,并触发一堆重新评估,最终不可能运行或成本昂贵。

    因此、我建议保持 DIS 不变–即使它不在最终设计中–并保持互操作性测试套件不变。

    作为参考、互操作性测试套件是一个强制性且非常新的测试集合、它应确保该堆栈与其他蓝牙版本以及支持不同蓝牙功能集合的其他设备之间的互操作性。 互操作性测试套件会影响堆栈–而不是 PHY–然后不应对 ABB 鉴定工作产生任何影响。

     

    我希望这将有所帮助、

    此致、