This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:Muti-Role FreeRTOS 示例项目位于此处

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, BLE-STACK, CC2652R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426235/lp-cc2652r7-where-is-muti-role-freertos-example-project

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2652R7、LAUNCHXL-CC26X2R1、 SysConfig

工具与软件:

您好!

我想将 FreeRTOS 与 CC2652R7上的 BLE-Stack 配合使用。 我 看到一些讨论、似乎有 多角色 FreeRTOS 示例项目、但在 CC13xx 和 CC26xx SDK 7.41和6.41中找不到。  

团队能否告诉我该项目是否可用或是否已被删除?

谢谢、此致、

Yui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yui、

    默认情况下、6.41 SDK 上的 LAUNCHXL-CC26X2R1器件提供多角色项目。 您可以通过 SysConfig 更改用于示例的器件/电路板、使其能够在 CC2652R7上编译和运行。

    此致、

    1月