This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SDKv5.30。 无片上 OAD 示例程序?

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427382/cc2640r2f-sdkv5-30-no-on-chip-oad-example-program

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好!

我刚刚重新安装了 SDKv5.30、blestack 文件夹中没有片上 OAD 示例程序。 有什么原因吗? 我之前安装的 SDKv5.30具有片上 OAD 示例程序。 我尝试构建它、但出现错误、它无法装入可用闪存空间。 这是为什么?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里可能会出现混淆:  

    -在 simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03中, 您将找到 用于 BLEstack 的 simple_peripheral_oad_onchip

    -在  simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03中、BLE5Stack 没有片上 OAD 示例-这就是该器件上可用的闪存空间  

    总的来说、如果您想开始一个新项目、我建议您查看 CC2340R 器件系列。

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我刚刚下载并重新安装了 CC2640R2F SDKv5.30、blestack 文件夹中没有片上 OAD 示例程序。 请参阅下面的。 我正在研究一个使用 CC2640R2F 的客户端项目。 我降级到 SDKv4.10以使用片上 OAD 示例程序。 我将尝试更低版本的 SDKv5.30。 我会将此帖子标记为已解决。