This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:Bluetooth SIG 认证问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426744/cc2674r10-bluetooth-sig-qualification-questions

器件型号:CC2674R10

工具与软件:

我与一位客户合作、该客户又在一家测试机构工作、该测试机构对他们基于我们器件的产品的资质认证提出了一些问题:

如前所述、我创建了具有发送器、接收器和功率级1特性的 RF-PHY 测试计划。 请参阅随附的测试计划。

不过、主机设计似乎与 RF-PHY 芯片不兼容、链路层和 RF-PHY 层之间触发了两个不一致/层间依赖关系、如下所示:

  • TI 主机 QDID (196584–基于 CC2674R10)在链路层中不支持功率等级1、当您计划支持产品时、这促使 ILD:要解决此问题、您需要将功率等级1放到 RF-PHY 层中、或者从 TI 获取支持功率等级1的链路层的替代 QDID。
  • TI 主机 QDID 支持 LL 9/15"连接 CTE 响应"功能、该功能与"发送恒定音调扩展"相关 、而 RF-PHY 层中不支持该功能、因此产生了另一个 ILD:要解决此 ILD、您需要支持 RF-PHY 1/8 "发送恒定音调扩展"功能或 让 TI 创建一个子集来排除 LL 9/15功能(这不涉及任何成本、只需从他们的蓝牙 SIG 帐户即可完成)

GATT ILD 已免除了 SIG 的责任。 在我们将列表提交至 Bluetooth SIG 之前、必须解决其他 ILD。

这有点超出我的专业水平、我不确定"功率等级1"的含义。 该客户设计利用我们带有外部射频功率放大器的 CC2674R10。 我认为产生的输出功率在~20dBm 至~22dBm 范围内。 我不确定这是否相关。

客户询问 TI:

  • 从 TI 获取支持功率等级1的链路层的替代 QDID
  • 让 TI 创建一个子集来排除 LL 9/15功能(这不涉及任何成本、只需从他们的蓝牙 SIG 帐户即可完成)

假设这是正确的做法、我们能够做到这一点吗?

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    感谢您联系我们。  

    [quote userid="111013" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426744/cc2674r10-bluetooth-ILD-quality-questions">TI 主机支持 LL 9/15"Connection CTE Response"特性、该特性与 "发送恒定音调扩展"相关(RF-PHY 层不支持该特性)、这就产生了另一个 sig:要解决此 ILD 问题、您需要支持 RF-PHY 1/8 "发送恒定音调扩展"特性或 让 TI 创建一个子集来排除 LL 9/15功能(这不涉及任何成本、只需从他们的蓝牙 SIG 帐户即可完成) [报价]

    -到目前为止、功率等级1是  不会  受 BLE5Stack 支持。 我正在查看我们的选项、但目前、我认为唯一前进的途径实际上是从功能列表中删除此功能。 这意味着最大可用 TxPower 将为10mW (+10 dBm)-参阅  蓝牙核心规范版本5.4 |第6卷、A 部分  

    [quote userid="111013" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426744/cc2674r10-bluetooth-ILD-quality-questions">TI 主机支持 LL 9/15"Connection CTE Response"特性、该特性与 "发送恒定音调扩展"相关(RF-PHY 层不支持该特性)、这就产生了另一个 sig:要解决此 ILD 问题、您需要支持 RF-PHY 1/8 "发送恒定音调扩展"特性或 让 TI 创建一个子集来排除 LL 9/15功能(这不涉及任何成本、只需从他们的蓝牙 SIG 帐户即可完成) [报价]

    -我正在努力创建所需的子集。 会在我获得有关时间表的更多详细信息时通知您(供参考、上次我们这样做花费了2周时间)

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    [报价 userid="111013" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426744/cc2674r10-bluetooth-sig vcm-quality-questions"]我相信产生的输出功率在~20dBm 至~22dBm

    还有一个因素、在所有情况下、低功耗蓝牙规范都有 不会 允许超过20dBm。 这里需要澄清的内容。  

    有关蓝牙功耗模式的参考:蓝牙核心规范版本5.4 | Vol 6、Part A、§3

    假设 TxPower 为20dBm、我会继续研究。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    我能够确认客户目标是+20dBm。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    谢谢您告诉我。  

    请耐心等待。  

    此致、