This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:用于网络处理器模式的 MPU 应用开发

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426120/cc2652psip-mpu-application-development-for-network-processor-mode

器件型号:CC2652PSIP

工具与软件:

您好!

我会考虑将 CC2652PSIP 与 AM24x 处理器搭配使用。  当2652处于网络处理器模式时、我一直看到主处理器需要向2652发送 HCI 和特定于供应商的 HCI 命令、但我没有找到任何解释主处理器(AM24x)上应用基本实现要求的示例应用或文档。

你愿意带我去看看这些文档吗?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢您的咨询。 该用例可与 CC2652PSIP 提供的 host_test 示例完美配合使用。 此示例的自述文件可以在下面找到:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AM.herp9daAP5BypAI0qGA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_BLE5STACK_MODULE__BSEc4rl__LATEST

    我们有一组特定于供应商的命令可供参考、可以在下面链接的文档中找到该命令:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_ Guide / index.html

    我们还有一个桌面应用、允许您通过 UART 直接向 CC2652PSIP 发送命令、从而在网络处理器模式下操作器件。 该工具称为 btool、可从以下目录中找到:

    {SDK_INSTALL_DIR}/tools/ble5stack/btool

    我相信 BTool 会是一个有用的参考、因为它使您能够在易于使用的 GUI 中构建命令、并为您提供通过 UART 发送的原始十六进制字符串。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    谢谢你。  host_test 似乎正是我们需要在 CC2652上执行的操作。  

    从下面的堆栈中、我知道 AM24x 需要实现应用、但通过 HCI 调用、它还将配置文件/协议。

    哪些 BLE5-Stack 示例最适合向我展示如何实现该应用?  外设还是其他简单的外设?  我认为我需要复制无线 MCU 应用层的一些配置步骤、并在 AM24x 中实现。

    谢谢!

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    Jan 目前不在办公室、下周将回来、感谢您的耐心。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我强烈建议使用 host_test 作为 CC2652PSIP 金额的项目。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我同意 host_test 是2652的正确工程。  我想了解 TI 为编写应用层而提供了哪些文档/工程示例、该应用层将位于运行 FreeRTOS 的 AM24x MCU 上。

    谢谢!

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我道歉,我误解了你以前的消息。 遗憾的是、我们还没有控制 CC2652的器件所用代码的示例。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Jan  是否有推荐的为 CC2652编写的应用层代码示例(我可以查看它们并亲自移植)?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    对于一般开发、我建议查看 simple_central 和 simple_peripheral 示例。 这些是使用 BLE5-Stack 的绝佳起点。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jan