This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:应用发送响应与 BLE 堆栈间的关系

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427159/cc2340r2-application-sending-response-vs-ble-stack

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、Jan:

跟进我关于 BLE 堆栈发送配对响应与客户应用的问题。 :)显然、他们 已经 将"配对模式"设置为等待配对请求、在该配置中、BLE 堆栈发送了配对响应。  他们的应用程序已收到配对通知、但响应已发送。 如果 不允许将"Pairing Mode"设置为"Pairing、BLE 堆栈会在收到配对请求后立即以"Pairing Failed"进行响应(请参阅下面的屏幕截图)。

堆栈似乎始终在发送对配对请求的响应、并且应用程序当前无法发送响应。  

对他们可能会发生这种情况有什么想法吗?

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    我不确定我是否完全理解您的要求。  

    您可以向我介绍一下您指的主题:"跟进我关于 BLE 堆栈发送配对响应与客户应用的问题"

    谢谢。此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    对于缺少的上下文、我们深表歉意。 我之前问过是否可以通过配置 SysConfig 来使 BLE 堆栈不发送配对响应? 您是否可以使用应用代码来发送响应?

    假设如果"配对模式"设置为 等待配对请求 或 不允许配对、则这将允许客户的应用程序代码处理发送配对响应的问题、但我们似乎没有看到如上所示的情况!

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    没问题。 应该可以根据开发人员实施的任何标准将配对请求传递给应用以拒绝/批准。 也就是说、使用等待配对请求时、我预期会发生的情况是在连接建立后的某个时间点由另一个器件发送配对请求、并且 CC 器件将以成功或失败进行响应。 您能否提供客户对实现感兴趣的更多详细信息?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我将努力更加详细地了解他们到底想要实现什么、但也许他们现在正尝试在 BTool 中实现什么将给人一些想法。

    在建立与外设的连接后、它们通过 BTool 发送配对请求消息。 接下来的2个屏幕截图中包含开发套件的设置和命令/响应。

    他们的代码接收到配对请求、但不发送响应。 下面是蓝牙捕获的屏幕截图。 它们 的代码中也有调试消息、用于确认请求已收到。

    他们 还尝试在高级命令列表下使用 GAP_Authenticate 消息、但结果相同–收到了配对请求、但未发送响应。

    我假设堆栈收到配对请求、则会发送响应。 由于 他们 看不到响应、这是否意味着 BTool 中的某些内容配置不正确? 或者在接收到配对请求时是否还有其它需要发生的事件?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些其他上下文:

    他们 尝试根据如下所示的绑定管理器配置测试各种配对请求的处理。

    他们希望能够选择各种配对选项(MITM、绑定等)并验证响应是否符合预期。  

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    明白了。 似乎他们希望拥有比我预期更多的控制。 我相信他们很可能需要修改 gapbondmgr.c 文件以实现他们所需的功能。 他们应该能够从那里评估收到的每个配对请求并确定要做什么。

    此致、

    1月