This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:脉宽测量

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1426740/cc2340r5-q1-***-width-measure

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

你(们)好

我们正在考虑测量 UART 通信中外部 IC 的比特率、并调整 CC2340R5的比特率、以匹配测得的通信速率。

我们考虑将相当于2微秒的比特率作为测量规格。 请告诉我们使用驱动程序的好方法。

我们使用的是 SDK 版本7.40。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否正在寻找能够测量比特率、然后使 UART 调整到新比特率的驱动器、或者您是否正在寻找与2微秒比特率匹配的驱动器?  

    UART 驱动程序可以实现高达3MBaud 的最大波特率。 对于等效于2微秒的比特率、波特率需要大约为0.5兆波特。 有关更多信息、请参阅 UART 驱动程序 API 指南。 如果我误解了您的问题、请告诉我!

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    不过,我问我的问题的方式不清楚,答案不是我所寻找的。

    我想知道的是、考虑到另一个 IC 的时钟容差漂移、如何通过在 CC2340和另一个 IC 之间进行通信。

    因此、我计划在数据通信之前从另一个 IC 输出一个虚拟信号(例如0xAA)。

    我需要使用 CC2340测量虚拟信号的脉冲宽度、并将其转换为 UART 比特率。

    这是我想做的事。 那么、是否有方法可以使用 CC2340测量虚拟信号的脉冲宽度(大约500kbps)?

    我认为软件可能还不够、因此如果硬件(如计时器捕捉)或驱动程序中有某项功能、请告诉我如何实现。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于您已转至新的 E2E 主题、我将关闭此票证。 我将在该处作出答复。  

    谢谢!  
    Isaac