This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在没有显示组件和 UART 组件的情况下获取 BLE 工程

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1428839/cc2340r5-how-to-get-a-ble-project-without-display-component-and-uart-component

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我曾使用基本的 BLE 示例代码、它可以成功运行。

但现在、我需要根据我自己的要求修改示例代码、并添加一些 mcu 函数、sucn 作为 i2c 和 uart

而在我 删除了 应用 元件和 端口号 组件并直接编译、则会发生一些错误。


然后,我注释掉 app_main.c 中的 Menu_start();并再次编译。 这次、仅显示少量日志、如下所示。 我尝试找到 Display_doVprintf 、但此函数不存在于项目中的任何位置。

    说明资源路径位置类型未解析符号 Display_doVprintf、首先在./common/MenuModule/menu_module.o basic_ble_LP_EM_CC2340R5_FreeRTOS_ticlang C/C++问题中引用

您能告诉我应该怎么做才能清除删除 UART 并添加我自己的 UART 代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议不要删除显示组件、而是通过导航到 SysConfig 中的 BLE 模块来删除示例的显示部分。 在"Advanced Settings"(高级设置)中、有一个选项可用于禁用"Display module"(显示模块)。 确保选中该选项。 之后、编译工程后、UART 将无法打开、并且不会使用 Display 驱动程序。

    此致、

    1月