This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:双 BLE 中央连接上 CC2651R3的器件挂起问题

Guru**** 2615365 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1428151/cc2651r3-device-hang-issue-with-cc2651r3-on-dual-ble-central-connections

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

 当我的 CC2651R3器件通过低功耗蓝牙(BLE)连接到两个中央器件时、我们遇到问题。 当我们尝试同时连接两台设备且都已连接后、如果尝试从不同手机发送图像和检查电池状态等操作、则会导致 CC2651R3挂起且无响应。 此时、器件无法自动复位、需要手动重新启动。

以下是有关我们固件的详细信息

  • 微控制器:  CC2651R3
  • SDK:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
  • CCS 版本:  CCS12.7.
  • 基本代码:  Project Zero

如果您需要为解决此问题提供任何指导或建议、我将不胜感激。

感谢您的帮助!

此致、

Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下"无反应"是什么意思吗? 您是否能够连接调试探针并在器件开始挂起后暂停执行?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    我希望这封电子邮件能让您满意。

    我目前使用的是 CC2651R3 BLE 器件、需要有关配置 BLE 连接最大数量的帮助。 具体而言、我想在 BLE 一般配置部分下的`project_zero.sysconfig`文件中将最大连接数设置为1。

    我希望器件在建立连接并向 EPD 发送图像后重新启动广播。 重要的是、在每个连接断开后、此广播过程可发生多次。

    以下是有关我们固件的详细信息:

    • 微控制器:  CC2651R3
    • SDK:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
    • CCS 版本:  CCS12.7.
    • 基本代码:  Project Zero

    但是,我遇到了一个问题:当我把连接的最大数量设置为1时,设备成功地广播并允许第一个图像传输到 EPD。 但当我尝试重新连接并发送下一个映像时、连接状态失败、无法再次连接。

    您能否提供有关如何实现此配置的指导? 非常感谢任何示例片段或相关文档。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aarohi:

    明白了、一旦器件作为正在运行的目标进入"无法连接"阶段、您是否能够连接到该器件? 这样、我们便可查看器件所处的状态、并提示可能会出现什么情况。 调试指南的以下部分提供了有关如何执行此操作的说明:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index-cc23xx.html#connect-the-debugger-to-a-running-target

    此致、

    1月