This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE5Stack 示例项目

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1428238/cc2640r2f-ble5stack-example-project

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2640

工具与软件:

目前、我们的产品正在使用 simple_np 示例工程。 我们计划使用 BLE5Stack、但 BLE5Stack 中似乎不提供同样的示例项目。 您是否能够建议我们应在 BLE5stack 中使用哪个示例项目、如果我们需要为此修改主 MCU 固件? 目前、我们使用 SNP 命令在主 MCU 和 BLE 芯片(CC2640)之间进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 BLE5-Stack 上没有 Simple NP 项目、但如果您要将 NPI 命令从主 MCU 发送到 BLE 芯片、我建议改用 host_test BLE5-Stack 项目。 这个项目可以作为网络处理器运行、并由您的主芯片通过 UART 或 SPI 进行控制。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    目前、我们将 simple_np 项目用于 BLE 芯片、并通过 UART 发送命令(SNP 命令)来控制该项目。 如果我们要使用 BLE5Stack 中的 host_test 项目更新 BLE 芯片、我们是否需要修改我们的主 MCU 固件? 或者相同的命令是否与当前使用的命令相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    host_test 使用 NPI 命令(其中包含特定于供应商的 HCI 命令)。 您可能必须更改要为命令发送的确切字节流、但通过 SNP 实现的任何功能都应通过 NPI 实现。

    此致、

    1月