This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2584155 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427721/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在寻找一种解决方案、能够通过蓝牙与手机连接、然后能够将其数据(立体声音频)重新传输到所选的另一个蓝牙从属设备、例如蓝牙扬声器。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CC2340R5支持 Rx 通过低功耗蓝牙进行数据 Tx/CC2340R5 (包括音频数据)。  

    假设您提到的所有数据传输都是通过低功耗蓝牙完成的、那么 CC2340R5可能是最佳选择。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 看一下 CC2340R5的应用时、发现它们似乎是从器件。 我不太熟悉低功耗蓝牙连接、但我需要的是器件可以扫描连接、然后我可以选择一个进行连接。 这个器件可以做到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要的是设备可以扫描连接、然后我可以选择一个连接。 此器件是否可以实现?[/QUOT]

    这绝对是可能的。 CC2340R 器件能够充当中央设备、扫描仪、广播设备和外设(包括同时运行)。  
    请务必访问 TI 开发人员专区 https://dev.ti.com/ 、访问所有可用资源。  

    我希望这将有所帮助、  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将由 MSP430微控制器控制 CC2340R (多个)。 我需要在轮询扫描后查看可用的连接并申请要连接的特定器件。  希望"开发区"中有一些应用。 这将帮助我完成该任务

    非常感谢您的帮助。