This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:如何启用20dB 高 PA?

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, CC1352P7, CC2652P7, SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427640/cc2674p10-how-to-enable-20db-high-pa

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC2652P7SysConfigCC1352P、CC1352P7、LP-CC1352P7

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有一个正在进行的项目、使用的是 CC2652P7、但他们改用 CC1352P7-4 launchpad、我告诉他们、20dB 与硬件相关、CC1352P7-2的射频设计可以实现、我们知道适用于-4板、但我们尝试使用 SysConfig 将其更改为 CC1352P7-2、不允许这样做、但我们在 TI.com TI.com 板上提供了 CC1352P7-2评估页面

 即使"Board"设置为"None"、也没有要选择的器件。 那么如何使用 CCS 实现该目标、或者如何在 SW 中启用20dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Island,

    您链接到的页面适用于 CC1352P (非 P7)的 LaunchPad: https://www.ti.com/product/CC1352P

    CC1352P7的 LaunchPad 位于此处: https://www.ti.com/tool/LP-CC1352P7

    • LP-CC1352P7-1:868/GHz 915 MHz 时高达20dBm、2.4GHz 时高达5dBm
    • LP-CC1352P7-4:433 MHz 高达13dBm、2.4GHz 高达10dBm

    要实现更高的输出功率、您可以尝试:

    1. 获取 ti_radio_config.c/h ( /Debug/syscfg/ti_radio_config.c/h)、然后按照 此处的步骤 确保 SysConfig 不会再生成它
    2. 在 BLE 模式或 IEEE 802.15.4模式下打开具有 CC2652P7的 SmartRF Studio 7
    3. 选择"RF Design Based On"(-2型号*)和"TX Power"(20dBm)、然后将相关的 TX 功率覆盖功能从此处复制到 ti_radio_config.c/h

    建议尝试执行这些步骤、看看是否可以实现。

    *我不知道为什么 SmartRF Studio 7中显示的是"LP_CC1352P7-2"、即使我们在 TI.com 上没有该工具...如果您仍然感兴趣、我建议您创建一个专门针对该主题的单独帖子。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的答复、EE 是一种智能 AP、它添加了物联网协议网关、因此需要20dBm

    问题是、客户在将 SDK 从6.30更新到7.40时发现、他们无法将 TxPower 设置为20dBm。 我认为这是一个正确的更改、因为他们使用了-4电路板设计。

    我们是否有 LP_CC1352P7_2板? 我以前从未见过...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Island,

    EE 是一种智能 AP、添加了物联网协议网关、因此需要20dBm

    同意、20dBm 的 TX 功率在网关/AP 用例中可以使用。

    当客户将 SDK 从6.30更新为7.40时发现此问题、他们发现无法将 TxPower 设置为20dBm。

    是否可以在6.30 SDK 中设置20dBm?

    [报价用户 id="544645" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427640/cc2674p10-how-to-enable-20db-high-pa/5473956 #5473956"]他们使用-4电路板设计。

    该驱动器支持高达10dBm 的功率:

    • LP-CC1352P7 -4. :433 MHz 高达13 dBm、2.4 GHz 高达 10dBm

    [报价 userid="544645" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427640/cc2674p10-how-to-enable-20db-high-pa/5473956 #5473956"]我们是否使用过 LP_CC1352P7_2板? 我以前从未见过它...

    我也没有看到此电路板... 可能存在通过 CC1352P7填充 LAUNCHXL-CC1352P-2 板进行内部测试。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="324727" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1427640/cc2674p10-how-to-enable-20db-high-pa/5475139 #5475139"]是否可以在6.30 SDK 中设置20dBm?

    有。