This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:带有 TCXO 的初始化序列代码

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1428659/cc2340r5-the-initialization-sequence-code-with-tcxo

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

专家、您好!

这是一个与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1350303/cc2340r5-tcxo-usage 相关的新问题

我们的客户操作了以下寄存器的初始值

HWREG (CKMD_BASE + CKMD_O_HFXTCTL)|= CKMD_HFXTCTL_TCXOMODE;

HWREG (CKMD_BASE + CKMD_O_HFXTCTL)|= CKMD_HFXTCTL_TCXOTYPE_CMOS;

SDK 代码中的 Power_init()函数在初始化过程中调用、

C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02\source\ti\drivers\power\PowerCC23X0.c

目前、该函数在没有站立 HFXTFAULT 标志的情况下工作。

在 PowerCC23X0_startHFXT () 初始化序列中、  

似乎这些寄存器值被操作、LDOCTL、AMPADCCTL、HFXTCTL、  

与 TCXO 配合使用时、这些功能和寄存器设置可以按原样使用?

如果他们需要 TCXO 的特殊初始化过程、您能否提供代码?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A.  Fujinaka,

     

    这些函数无法按原样使用。 必须更改默认位以允许 TCXO。

    PowerCC23X0_startHFXT ()是修改它的位置。 但是、请注意、尚未通过 SysConfig 为 TCXO 提供正式支持。

    当前的权变措施为:

    • 将 TCXO 连接到 X48P
    • 在 CKM 中、设置 HFXTCTL。 TCXOMODE = 1
    • 设置 HFXTCTL。 TCXOTYPE 为正确的类型(削波正弦/CMOS)
    • 通过设置 HFXTCTL 来启用 HFXT。 EN = 1

    此致、

    按钮