Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我的客户希望使用 ROV 检查 CC2642的内存状态、但在运行其项目时、ROV 仅显示监控器和系统模块、视图中缺少其他模块。

CCS 版本:12.7.1
SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17
同一 SDK 的示例可以按预期显示所有 ROV 模块、但不在客户的项目中。 在工程中禁用了 SysConfig、并添加了其他应用程序代码。
我假设这是某些工程配置导致的、但我无法找到 ROV 所依赖的配置。 您能否说明哪种配置与 ROV 视图相关并可能导致此问题? 谢谢。
此致、
沭阳县