This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:建立蓝牙连接后、L2CAP 几小时后无法传输。

Guru**** 2614525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1429661/lp-em-cc2340r5-after-the-bluetooth-connection-is-established-the-l2cap-cannot-transmit-after-a-few-hours

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI

我使用两个 CC2340来强调测试 L2CAP 以进行数据传输。 建立 L2CAP 后、外围设备向中心发送测试数据并输出日志。 我们将定期关闭中央设备的电源、断开蓝牙连接、然后再次打开、然后重新连接蓝牙(已绑定)。

一段时间后、经过一百多次测试(蓝牙重新连接)后、数据传输将异常(通过日志证明传输成功)、重启外围设备后、数据传输恢复正常。

这样做的原因可能是什么?  此外、是否有办法监控蓝牙堆栈的状态(例如堆栈上剩余的空间)?

此致

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI

    我使用了原始演示 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang、并仅修改了选项以启用 l2cap 创建

    此致

    普雷斯顿