This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:调试接口被锁定

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1430433/cc2640-debug-interface-is-lock

器件型号:CC2640

工具与软件:

擦除软件接口会显示一个可识别的芯片、但当双击连接芯片时、会显示错误消息"Debug interface is locked"。

您能帮助分析一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您是否已在 Flash Programmer 2 GUI 中尝试过强制批量擦除?

    如果 改为使用 CCS 或 Uniflash、您能否观察到任何其他结果或行为?   

    调试接口可能已通过对 CCFG 编程(无论是否有意)锁定、并且通常很难恢复器件。  您将能够在 E2E 上找到许多类似的实例。  如果 ROM 串行引导加载程序仍处于启用状态、则 可以尝试使用一个应用示例通过此接口恢复器件。

    减少