This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:无法访问 Code Composer Studio 中的"Runtime Object"视图以进行调试

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1430213/cc2651r3-unable-to-access-runtime-object-view-in-code-composer-studio-for-debugging

器件型号:CC2651R3

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

联系我、请求帮助解决使用 Code Composer Studio (CCS)中的运行时对象视图(ROV)工具时遇到的问题。 无法访问 ROV 工具、出于调试目的(尤其是在分析实时数据和了解开发过程中的系统行为)、我广泛依赖于该工具。

详细信息:

  • IDE 版本: Code Composer Studio 12.5
  • SDK 版本: SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK v7.41.00.17
  • 编译器版本  - 3.2.0 LTS

尝试使用 ROV 工具时、我遇到  ROV _CONNECT 无法启动代理:不允许为 cloudAgentInstallerServerURL 提供值(请参阅随附的屏幕截图)

如果您能提供有关故障排除步骤、可能的配置调整或恢复 ROV 工具功能所需的更新的指导、我将不胜感激。 此外、如果有任何建议的设置来提高与此 SDK 版本或硬件平台的兼容性、这些信息将非常有用。

感谢您协助解决此问题。 我期待着你关于如何进行的建议。

此致、

Rajnish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajnish:

    我在 CCS 12.7中使用相同的 SDK 和编译器时没有观察到任何问题、我建议使用 之前的相关 E2E 线程进行修复。  您能否确定升级到 CCS 12.7是否也可以解决您的 ROV 行为?  如果不是、请提供 F2 SDK 中的默认 TI 示例的名称、该示例可用于重新创建问题。

    此致、
    Ryan