主题中讨论的其他器件:CC1354P10、 SysConfig
工具与软件:
您好!
第3.5节 > "CC13xx 和 CC26xx 器件在24/48MHz 下以最大1.6Vpp_differential 来驱动晶体"
>驱动水平公式: DL = 2 x ESR(πf (CL+C0) Vpp)²;
CC1354P10_6 EVM 使用 ESR = 30 Ω、CL = 7pF、Co = 3 pF、48 MHz 的 TZ3780AAAO44。 该文档显示 Vpp_diff = 1.6V、因此 DL = 349 μ F 200µW μ F (µW 最大值)
如果 DS 中的 Vpp 在石英引脚之一处为单端、那将更有意义。
最后、使用板载 ADC (第5节)、我得到值~430mV。
- 驱动水平公式中的 VPP 是单端的、正确吗?
- ~430mV 是否是 Vpp 的例外值?
谢谢!
Geoffrey