This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:看门狗计时器的功耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1429994/cc2640r2f-power-consumption-of-watchdog-timer

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

尊敬的社区:

最近、我在代码中启用了看门狗复位、使进程摆脱意外挂起。  

但我会观察到、启用 WDT 并定期将其清除会消耗更多的功率。 这是预期结果吗?  

我没有创建用于清除 WDT 的新计时器。 为此、我将使用现有的应用程序循环。  

功耗很重要。 如何避免这种情况?  

提前感谢。

BR、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    是的、预计定期唤醒会增加功耗、但在本例中、不应增加而引起功耗问题。

    使用 WDT 和不使用 WDT 时的电流消耗有何差异?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它几乎是托比的2倍、

    如果未启用 WDT、我们的电池可使用大约3天 启用 WDT 后、它将在1.5天内消耗。  

    好的

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享看门狗设置以及看门狗清除的代码片段?

    您要为 CC2640R2F 使用哪些硬件? LaunchPad 还是定制电路板?

    应用循环的运行频率如何?

    您能否尝试运行看门狗的 SDK 示例并比较电流消耗? 此处示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALmkohAFy-UxvQQU0hbheA__com.ti.SIMPLELINK_CC2640R2_SDK__krol.2c__LATEST