This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:通过 GPIO 触发器从待机状态唤醒的时间

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1428006/cc2340r5-q1-wakeup-time-from-standby-by-gpio-tigger

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

大家好、TI 团队

我创建的软件有问题、原因是什么、如何解决?
我正在使用 CC2340R5和另一个 IC 构建一个系统。
CC2340R5由来自另一个 IC 的信号(下降沿)触发、以从待机模式启动。

但是、从单独 IC 生成信号与启动用户应用之间的时间差异很大。(3.80usec 或154usec)
为什么会这样呢?
我们使用的是 SDK 7.40。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供有关所提供的两个图的设置的更多信息? 这两个测试是否是使用相同的设置来唤醒 CC2340R5器件?  

    您能详细介绍一下您的输入 GPIO 以及如何在接收到信号时唤醒吗?  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有。

    使用完全相同的设置和软件进行确认即可得到结果。

    关于它如何唤醒的问题、我应该检查什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的意思是、当您收到输入信号时、您是如何启动唤醒的?  

    请告诉我。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac。

    我不知道为什么、但之前的事件不再发生、即使使用相同的采样和相同的软件也是如此。

    好了、我来结束这个问题。

    非常感谢。