This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:开漏(PULL ->Bug SysConfig)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1429776/cc2642r-q1-open-drain-pull---bug-sysconfig

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

早上好、 

我创建了一个函数来打印 GPIO 的状态。


void portsettings_printInfoExtended(uint32_t pin)
{
    // Note that the bits of pinConfig may overlap.
    // The order of checking is therefore extremely important!!

    GPIO_PinConfig pinConfig;
    GPIO_getConfig(pin, &pinConfig);
    uint32_t pinValue = GPIO_read(pin);

    //Pin Configuratie
    //GPIO_CFG_OUT_OPEN_SOURCE_INTERNAL  0x26000000  // never used?
    //GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL   0x24000000
    //GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL               0x20000002
    //GPIO_CFG_OUTPUT_INTERNAL              0x20000000
    //GPIO_CFG_NO_DIR_INTERNAL              0x00000002
    const char *pinType;
    if ((pinConfig & GPIO_CFG_OUT_OPEN_SOURCE_INTERNAL) == GPIO_CFG_OUT_OPEN_SOURCE_INTERNAL)
    {
        pinType = pinValue ? "|   Output  | Open-source |  HIGH  " : "|   Output  | Open-source |  LOW   ";
    }
    else if ((pinConfig & GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL) == GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL)
    {
        pinType = pinValue ? "|   Output  | Open-drain  |  HIGH  " : "|   Output  | Open-drain  |  LOW   ";
    }
    else if ((pinConfig & GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL) == GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL)
    {
        pinType = "|   Input   |      -      |    -   ";
    }
    else if ((pinConfig & GPIO_CFG_OUTPUT_INTERNAL) == GPIO_CFG_OUTPUT_INTERNAL)
    {
        pinType = pinValue ? "|   Output  | Standard    |  HIGH  " : "|   Output  | Standard    |  LOW   ";
    }
    else if ((pinConfig & GPIO_CFG_NO_DIR_INTERNAL) == GPIO_CFG_NO_DIR_INTERNAL)
    {
        pinType = "|   No-dir  |      -      |    -   ";
    }
    else
        pinType = "|     -     |       -     |    -   ";

    //Pull-up/Pull-down configuratie
    //GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL       0x00006000
    //GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL         0x00004000
    //GPIO_CFG_PULL_DOWN_INTERNAL       0x00002000
    const char *pullType;
    // Input or open drain
    if (((pinConfig & GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL) == GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL) || ((pinConfig & GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL)  == GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL))
    {
        if ((pinConfig & GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL) == GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL)
        {
            pullType = "| Float   ";  // Floating
        }
        else if ((pinConfig & GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL) == GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL)
        {
            pullType = "| Pull-U  ";  // Pull-up
        }
        else if ((pinConfig & GPIO_CFG_PULL_DOWN_INTERNAL) == GPIO_CFG_PULL_DOWN_INTERNAL)
        {
            pullType = "| Pull-D  ";  // Pull-down
        }
        else
        {
            pullType = "| BUG!!!  ";   // Unknown Open drain had no pull??
        }
    }
    else
        pullType = "|   -     ";       // Output has no pull

    // Interrupt configuratie
    // GPIO_CFG_INT_ENABLE_INTERNAL     0x00040000
    // GPIO_CFG_INT_DISABLE_INTERNAL    0x00000000
    // GPIO_CFG_INT_BOTH_EDGES_INTERNAL 0x00030000
    // GPIO_CFG_INT_RISING_INTERNAL     0x00020000
    // GPIO_CFG_INT_FALLING_INTERNAL    0x00010000
    // GPIO_CFG_INT_NONE_INTERNAL       0x00000000
    const char *interruptType;
    if ((pinConfig & GPIO_CFG_INT_ENABLE_INTERNAL) == GPIO_CFG_INT_ENABLE_INTERNAL)
    {
        if ((pinConfig & GPIO_CFG_INT_BOTH_EDGES_INTERNAL) == GPIO_CFG_INT_BOTH_EDGES_INTERNAL)
            interruptType = "| Int ON  | B edges ";
        else if ((pinConfig & GPIO_CFG_INT_RISING_INTERNAL) == GPIO_CFG_INT_RISING_INTERNAL)
            interruptType = "| Int ON  | R edge  ";
        else if ((pinConfig & GPIO_CFG_INT_FALLING_INTERNAL) == GPIO_CFG_INT_FALLING_INTERNAL)
            interruptType = "| Int ON  | F edge  ";
        else
            interruptType = "| Int ON  | None    ";
    }
    else
        interruptType = "| Int OFF |    -    ";

    Debug_printf("|%18s%-33s%-9s%-19s|\n", portSettings_getName(pin), pinType, pullType, interruptType);
}


现在、我在 SysConfig 中发现一个错误。 
如果我将 GPIO 设置为开漏、则不会设置 PULL_NONE、PULL_UP 或 PULL_DOWN。
我使用的是 SDK 版本7_40_00_77和 SysConfig_1.18.1。
有更多的人有这个问题吗? 

 
GPIO_CFG_OUTPUT_INTERNAL   | GPIO_CFG_OUT_STR_MED | GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAING_INTERNAL  | GPIO_CFG_OUT_HIGH 、 /* GPIO_MODEM_ON_OFF_RESET * 
缺少  
GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL

 
GPIO_CFG_OUTPUT_INTERNAL   | GPIO_CFG_OUT_STR_MED | GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAING_INTERNAL  | GPIO_CFG_OUT_HIGH 、 /* GPIO_MODEM_ON_OFF_RESET *
缺少
GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL
我可以在哪里报告此情况? 我已经通过在 board_init 中创建超规则函数来设置开漏引脚的拉动类型来解决这个问题 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    希望你们做得好。 我已经对此进行了测试、看到的结果与您看到的结果相同。 开漏输出需要上拉电阻器才能正确输出高电平。 因此、开漏选项将使用默认值、无拉取(3h)。 有关这方面的更多信息、请参阅 技术参考手册的13.10.3.1 IOCFG0寄存器部分。  

    我不知道为什么 SysConfig 提供了选择"拉"的选项、但开漏不应该是该选项。  

    此外、上拉电阻通常与开漏输出一起使用、但建议使用外部上拉电阻器、因为内部上拉电阻器可能不足以实现开漏输出。 当为开漏输出使用内部上拉电阻时、您可能会根据不同的条件看到性能方面的一些变化。 建议为此使用外部上拉电阻器。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    默认情况下、它可以设置为无拉取。 
    但是、当我执行 GPIO_getconfig 时、它不会被识别为 GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL、这很奇怪。
    感谢您提供的信息。 
    现在、我通过使 board_init 成为设置拉动类型的超规则函数来解决这个问题。
    然后、GPIO_getconfig 识别不同的 pullType


        if (((pinConfig & GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL) == GPIO_CFG_OUTPUT_OPEN_DRAIN_INTERNAL) || ((pinConfig & GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL)  == GPIO_CFG_INPUT_INTERNAL))
        {
            if ((pinConfig & GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL) == GPIO_CFG_PULL_NONE_INTERNAL)
            {
                pullType = "| Float   ";  // Floating
            }
            else if ((pinConfig & GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL) == GPIO_CFG_PULL_UP_INTERNAL)
            {
                pullType = "| Pull-U  ";  // Pull-up
            }
            else if ((pinConfig & GPIO_CFG_PULL_DOWN_INTERNAL) == GPIO_CFG_PULL_DOWN_INTERNAL)
            {
                pullType = "| Pull-D  ";  // Pull-down
            }
            else
            {
                pullType = "| BUG!!!  ";   // Unknown Open drain had no pull??
            }
        }
        else
            pullType = "|   -     ";       // Output has no pull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    这很奇怪、我正在与团队跟进、以找到解决这一问题的原因/解决方案。  

    要重新迭代、默认设置为 no pull。 建议在电路板上为开漏引脚使用外部上拉电阻器。 内部上拉电阻值可能不足以满足您所需的性能要求。

    很高兴您在代码中解决了这个问题!  

    谢谢!  
    Isaac