This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:空闲状态的电流消耗条件。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1431663/cc2340r5-current-consumption-condition-of-idle-state

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

专家、您好!  

我们的客户有一个问题。

他们在数据表7.9中找到空闲电流消耗。

他们想知道详细条件以及 TI 如何测量该值。

具体而言、他们认为空闲电流消耗在很大程度上取决于 CLKCTL 寄存器设置、因此您能否详细告知 CLKCTL 寄存器设置以进行空闲电流测量?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujinaka-San,

    空闲测量的 iCore CLKCTL 设置遵循其复位值、表中所示的测试条件除外(DMA 和闪存开/关、闪存 LDO 关)。 此外、还应考虑将闪存和 SRAM 设置为级别3 (最大大小)。

    我认为 CLKCTL 的任何其他寄存器都不会影响此测量、但如果还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Rafael