Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
嗨、团队:
客户正在从使用内部低频时钟切换到使用外部时钟。 他们的外部时钟以32.768kHz 的频率运行、但 SysConfig (版本1.20.0)内部似乎表明它应该在31.25kHz 的频率下运行。 这是正确的还是说明中的拼写错误? 如果正确、您能解释一下吗?

LF 晶振和 LF 振荡器都是32.768kHz、因此 我认为外部 LF 也不是32.768kHz 合理。 我在数据表或 TRM 中也找不到有关此31.25kHz 时钟要求的任何参考。
谢谢!
Luke