This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:TI 是否可以在 CC2340R5平台上为 nortos 提供 SPI 驱动程序?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1431877/cc2340r5-can-ti-provide-spi-driver-for-nortos-on-cc2340r5-platform

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI:

TI 是否能够为 CC2340R5平台上的 nortos 提供 SPI 驱动程序?

祝您愉快!

James

2024.10.30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我不确定当前没有 SPI noRTOS 示例的含义是什么、但您可以尝试将 SPI TI 驱动程序 (或粘贴至项目工作区的自定义版本)添加 至现有的 noRTOS TI 驱动程序示例(例如 空)中 、或 直接实施 SPI driverlib。

    此致、
    Ryan