This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SDKv5.30:adcbuffcontinuous 示例程序没有连续对 ADC 进行采样?

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1431649/cc2640r2f-sdkv5-30-adcbufcontinuous-example-program-does-not-continuously-sample-the-adc

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好!

我使用的是 SDKv5.30 adcbuffcontinuous 驱动程序示例程序。 我修改了 adcBufCallback()以将内容 完整的 ADCBuffer[]复制到 rawadcbuffer[] 。 请参阅下面的代码更改。

void adcBufCallback(ADCBuf_Handle handle, ADCBuf_Conversion *conversion,
    void *completedADCBuffer, uint32_t completedChannel)
{
    uint_fast16_t i;
    uint_fast16_t uartTxBufferOffset = 0;

    memcpy(rawadcbuffer, completedADCBuffer, ADCBUFFERSIZE);
    /* Adjust raw ADC values and convert them to microvolts */
    ADCBuf_adjustRawValues(handle, completedADCBuffer, 2*ADCBUFFERSIZE,
        completedChannel);
    memcpy(rawadcbuffer, completedADCBuffer, ADCBUFFERSIZE);
    ADCBuf_convertAdjustedToMicroVolts(handle, completedChannel,
        completedADCBuffer, microVoltBuffer, ADCBUFFERSIZE);

    /* Start with a header message. */
    uartTxBufferOffset = snprintf(uartTxBuffer,
        UARTBUFFERSIZE - uartTxBufferOffset, "\r\nBuffer %u finished.",
        (unsigned int)buffersCompletedCounter++);

    /* Write raw adjusted values to the UART buffer if there is room. */
    uartTxBufferOffset += snprintf(uartTxBuffer + uartTxBufferOffset,
        UARTBUFFERSIZE - uartTxBufferOffset, "\r\nRaw Buffer: ");

    for (i = 0; i < ADCBUFFERSIZE && uartTxBufferOffset < UARTBUFFERSIZE; i++) {
        uartTxBufferOffset += snprintf(uartTxBuffer + uartTxBufferOffset,
            UARTBUFFERSIZE - uartTxBufferOffset, "%u,",
        *(((uint16_t *)completedADCBuffer) + i));
    }

    /* Write microvolt values to the UART buffer if there is room. */
    if (uartTxBufferOffset < UARTBUFFERSIZE) {
        uartTxBufferOffset += snprintf(uartTxBuffer + uartTxBufferOffset,
            UARTBUFFERSIZE - uartTxBufferOffset, "\r\nMicrovolts: ");

        for (i = 0; i < ADCBUFFERSIZE && uartTxBufferOffset < UARTBUFFERSIZE; i++) {
            uartTxBufferOffset += snprintf(uartTxBuffer + uartTxBufferOffset,
                UARTBUFFERSIZE - uartTxBufferOffset, "%u,",
                (unsigned int)microVoltBuffer[i]);
        }
    }

    /*
     * Ensure we don't write outside the buffer.
     * Append a newline after the data.
     */
    if (uartTxBufferOffset < UARTBUFFERSIZE) {
        uartTxBuffer[uartTxBufferOffset++] = '\n';
    }
    else {
        uartTxBuffer[UARTBUFFERSIZE-1] = '\n';
    }

    /* Display the data via UART */
    UART_write(uart, uartTxBuffer, uartTxBufferOffset);
}

这是  rawadcbuffer[]。 有很多零点。 100个 ADC 读数中只有25个。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此帖子已通过以下代码更改解决。

    memcpy (rawadcbuffer、完整 ADCBuffer、2*ADCBUFFERSIZE);

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您发布您的解决方案。

    此致、
    Ryan