This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:[dtm]如何将 HCI_LE_TransmitterTestCmd 的数据包间隔设置为7500us?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1431644/cc2642r-dtm-how-to-set-packet-interval-to-7500us-for-hci_le_transmittertestcmd

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

我们的客户要求我们以7500us 的间隔发送测试数据包以进行 BQB 测试。 (在2120us 上、在5380us 下)。

但我们找不到 HCI_LE_TransmitterTestCmd 的间隔参数。

谢谢、此致、

Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    感谢您联系我们。 我们将查看此内容、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:  

    在蓝牙 核心规范版本5.3 |第6卷、F 部分、§4.1.6中的蓝牙规范给出了 DTM 数据包间隔

    BLEStack 将确保按照正确的间隔发送 DTM 数据包。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、