工具与软件:
我正在接收一个"通用"数据包,并希望能够监控无线电本身的状态-前导码检测,同步字检测等...
我记得在使用 cc13xx/cc26xx 器件时、我打算配置一些 GPIO 以反映实际被解调的信号
这还可以帮助我解决接收器所在位置(以某种方式?)的问题 实际上没有接收到所有传入的数据包.... 我是否可以看到我的对讲机"开始"接收数据包、但可能在某个时候放弃了???
对于如何在这一级别跟踪无线电的任何一般性建议都将非常感谢..
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在接收一个"通用"数据包,并希望能够监控无线电本身的状态-前导码检测,同步字检测等...
我记得在使用 cc13xx/cc26xx 器件时、我打算配置一些 GPIO 以反映实际被解调的信号
这还可以帮助我解决接收器所在位置(以某种方式?)的问题 实际上没有接收到所有传入的数据包.... 我是否可以看到我的对讲机"开始"接收数据包、但可能在某个时候放弃了???
对于如何在这一级别跟踪无线电的任何一般性建议都将非常感谢..
虽然这是有用的,我实际上是在寻找一些反映数据包数据本身的东西.. 我已经为我的 Saleae 逻辑分析仪编写了各种插件、这些插件可以在调制/解调之前/之后呈现 TX/RX 位流... 这不仅为我提供了有关 TX/RX 何时启动的时序、还提供了数据的图片...
我知道有许多与 CC23xx RCL...相关联的{PBE、MCE、RFE}GPIO 除了 RFEGPO{0,1}?之外、是否有其他有关引脚的文档??
无线电研发部门提供了一些有用的反馈:
对于可能出现的问题、我们的见解有限、但可以使用几个技巧来查看数据包会发生什么情况。 客户可以订阅一些 LRF 事件、然后在回叫中控制一些 IO。 以下事件非常有用:
请注意、为了看到这些事件、除了在回调函数中检查事件外、还必须在命令的 lrfCallbackMask 中启用这些事件。
如果使用通用 RX 命令、找到 SYNC 的任何情况都应导致接收到数据包、CRC 错误或缓冲区满、除非长度字段大于命令中给出的最大长度。 如果事实证明在某些数据包中找不到同步、则很难找到根本原因。 在本例中、我将寻找一般的射频问题、例如频率偏移、链路预算和干扰。 (如果数据包由于 CRC 错误而丢失、这同样适用)
要启用 lrfCallbackMask、请参阅 RCL 命令 和 LRFCC23X0.h 文档。 以 rfEchoTx 为例、你要在 mainThread 中添加这样的行
rclPacketTxCmdGenericTx.common.runtime.lrfCallbackMask.value = LRF_EventSystim2.value | LRF_EventRxNok.value | LRF_EventRxBufFull.value;
后跟回调中的此类语句:
if(lrfEvents.systim2) { // ADD DEBUG CODE HERE } if(lrfEvents.rxNok) { // ADD DEBUG CODE HERE } if(lrfEvents.rxBufFull) { // ADD DEBUG CODE HERE }
此致、
Ryan