This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:将代码从 CC26x2r1评估板移植到 CC2642R 微控制器时出现的问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1433779/cc2642r-issues-while-porting-code-form-cc26x2r1-evaluation-board-to-cc2642r-microcontroller

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1、SysConfig、ENERGYTRACE

工具与软件:

我已经为基于 BLE 的 CC2642R 微控制器开发了一个应用。 但是、为了测试和验证代码、我使用了 LAUNCHXL-CC26X2R1评估板。 代码以及 BLE 在评估板上非常理想。 但是、当使用相同代码对 CC2642R 进行编程时、该程序会正常运行、但 BLE 无法正常运行、即我无法在 BLE Scanner 应用上查看器件。 有一点很奇怪、诸如"多角色"和"多外设"之类的正常示例代码可以在 CC2642R 上工作、但我的代码不能工作。 我已经尝试通过更改"SysConfig"文件中的设置来切换器件、但没有效果。

有人能在这方面提供帮助吗? 另外、请说明要进行的配置更改(如有)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    感谢您的咨询。

    您使用的 SDK 版本是什么? 您是否在使用定制电路板时发现了此问题?

    如果您具有启用了 EnergyTrace 的 XDS、您能否将其激活并共享当前的绘制配置文件?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用的是 simplelink_cc13xx_c26xx_sdk 版本7.41.00.17。

    是的、我在使用定制 PCB 板时发现了这个问题。

    很抱歉、我没有启用 EnergyTrace 的 XDS。

    您能为我提供相同的解决方案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    问题现已解决。 发生这种情况是由于分配给非易失性存储的存储器空间的寻址导致代码无法正常工作。