This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:测试时钟频率和启动时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1432997/cc2340r2-testing-clock-freqs-and-startup-times

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在寻找测试 CC2340R2的时钟频率和启动时间、但尚未通过数据表和 TRM 深入了解。 您能否为以下各项提供其他规格:

  •  HFOSC、LFOSC、LFXT (为 HFXT 找到它)的最短启动时间
  • 系统时钟树的方框图(使用与上述相同的内部时钟源名称)
  • 是否有建议的端口用于测量所有振荡器源(使用我们自己的特殊测试代码)
  • GPIO 开关速度

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您的咨询。

    [quote userid="572055" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1432997/cc2340r2-testing-clock-freqs-and-startup-times HFOSC、LFOSC 和 LFXT 的最短启动时间(为 HFXT 找到它)

    我们目前不提供任何时钟最短启动时间的特性数据。 然而、一般而言、RC 振荡器达到稳定状态的速度通常要比晶体快得多。 在这种情况下、白天的时间远低于 HFXT 的启动时间是安全的。

    [报价 userid="572055" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1432997/cc2340r2-testing-clock-freqs-and-startup-times ]系统时钟树方框图(使用与上文相同的内部时钟源名称)[/QUOT]

    所谓时钟树、是指其他器件上存在的系统时钟多路复用图、对吧? 如果是这样、CC2340R 时钟系统比其他器件简单得多、但我必须检查一下没有将类似图表添加到此系列器件的 TRM 的原因。

    [quote userid="572055" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1432997/cc2340r2-testing-clock-freqs-and-startup-times 是否有推荐的端口用于测量所有振荡器源(使用我们自己的特殊测试代码)

    您可以参考我们 BLE5 Stack 用户指南中的以下主题

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index-cc23xx.html?highlight=clock#debugging-lf-hf-clock-output

    [报价 userid="572055" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1432997/cc2340r2-testing-clock-freqs-and-startup-times ]GPIO 切换速度

    我们不提供此参数的特征数据。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael

    感谢您的回复! 这都是非常有帮助的。  

    在时钟树中、您是指其它设备上存在的系统时钟多路复用图、对吗?

    是的、这是正确的。 如果您发现此系列器件没有图表的原因、敬请告知!

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我与 CC2340R TRM 的一些开发者交谈过、他们传达的信息是、与 CC265x/CC267x 相比、此系列器件具有非常简单的时钟结构、这在第6.6节中进行了说明。 基本上为两个域提供单个时钟、没有中间时钟分频器和分区。

    谢谢、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢拉斐尔的检查!

    - Luke