This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5:EnergyTrace 返回一条消息:"Stream Closed"。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LP-XDS110, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1433314/lp-em-cc2340r5-cc2340r5-energytrace-returns-with-a-message-stream-closed

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC2340R5

工具与软件:

您好!

在 Code Composer Studio 程序 EnergyTrace 中、我开始跟踪收集时、该程序返回一条消息:"Stream Closed"。

我正在使用:

带 LP-XDS110 探针的 LP-EM-CC2340R5

Code Composer Studio 12.8.1

simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02

应用 basic_ble

操作系统 Windows 10

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natan、

    感谢您的咨询。

    我可以询问您在运行 Energytrace 之前遵循的步骤吗? 您是否在启动 ET 之前导入了项目、编译和刷写了器件? 您能否分享错误消息的屏幕截图?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的回答。

    1.

    File => Import => Code Composer Studio => CCS Projects => Select search-directory:

    C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble

    2.构建项目

    3.闪存 项目

    4.点击"Energy Trace Technology"按钮

    5.点击"开始"

    6. 无错误消息。
    单击绿色三角形(开始)后、它变为红色圆圈、大约1秒后、绿色三角形返回(测量时间设置为10秒)。
    所有选项卡字段保持不变、在文本"Energy Trace Technology"下 显示"Stream Closed"行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natan、

    好的、谢谢。 很抱歉我以前没看到过。 需要将 XDS 与 EnergyTrace 结合使用、即: https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我理解。

    非常感谢。

    此致、

    Natan。