This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:将32.768kHz 路由至 DIO 输出时、额外的差异会是什么?

Guru**** 2613315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1435235/cc2340r5-q1-what-would-be-the-additional-variance-when-routing-32-768khz-to-dio-output

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好!

从输入端到 DIO 输出端的32.768kHz 路由时、额外的变化会是什么?

例如:如果32.768kHz 的输入像 32.768kHz +/- 300ppm、那么在输出到 DIO 之后、它是否会变为 32.768kHz +/- 350ppm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    在将32.768kHz 时钟路由到 DIO 引脚时、频率变化应该没有增加。

    此致、

    Andrew