This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:菜单显示不能正常工作

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1433927/cc2340r5-menu-display-does-not-work-properly

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我有两个器件、可以使用 TI 的基本 projble 将它们连接起来。 我使用显示菜单扫描并选择外围设备、但现在显示屏不显示菜单。

它有时只显示其中一个 BLE 地址、有时接收两个地址后、但其余地址不再显示。

是否有人有想法、我可能 做错了什么?

此致、

MO  

PS:我没有更改代码,我试图删除项目并再次导入它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    要确认、这是针对 basic_ble 工程是否正确? 您是否修改过任何 SDK 文件? 您能否分享您正在使用的 SDK 版本? 我们最近发布了8.20、其中包含许多修复和改进、因此如果您要启动项目、我强烈建议您使用新的8.20 SDK。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的回复。

    我安装了新的 SDK 版本、菜单现在可以显示了。 尽管有时我仍然需要重置控制器、直到它分配所有信息。

    此致

    MO