This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何调试 NVS 问题?

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1431064/cc2642r-how-to-debug-nvs-issue

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

[SDK 版本][simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24]

我们遇到问题、cc2642 在启动时无法获取 GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT。

我们发现、如果我们放宽 NVS 区域、它可能会 在启动后得到 GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT。

启动时、是否有任何参数会从 NVS 区域检查 ble stack? 参数可能会意外修改。  

谢谢、此致、

Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    这是发生在示例项目中还是发生在定制项目中? 如果它在自定义项目中、您能否澄清一下 NVS 地址是否已修改或区域是否已在原始地址的基础上进行了更改?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我们使用自定义工程(基于 simple_peripheral_oad_offchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 示例工程)。  

    并且我们 将区域基地址修改为0x3E000、区域大小修改为 0x8000。 (原始区基地址为0x48000、区大小为0x4000。)

    首次下载修改后的项目的映像时、我们对整个闪存执行了擦除操作。

    谢谢、此致、

    Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    要确认、如果将地址恢复为原始地址(0x4800和0x4000)、问题是否消失? 如果是、则建议确保链接器文件中的地址也已更新。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    BLE 堆栈无法启动的问题并不总是发生;它是低概率发生的。

    但是、一旦启动失败、解决该问题的唯一方法是擦除 NVS 以允许正常启动。

    请您帮助确认以下问题:

    1. NVS 大小是否可以设置为0x8000?
    2. NVS 可能会被无意修改、NVS 中的哪些数据可能影响 BLE 协议栈的启动?

    谢谢、此致、

    Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    是否可以将 NVS 大小设置为0x8000?

    只要大小不会导致 NVS 区域与另一个分配区域重叠、就应该没有问题。 如果大小设置为0x8000、则确保将该值反映在链接器文件中、因为这将帮助查找是否存在任何冲突。

    可能会无意中修改 NVS、NVS 中的哪些数据可能影响 BLE 协议栈的启动?

    如果绑定管理器使用的区域被意外修改、则这可能会在绑定和重新配对期间导致问题、但我预计不会导致 BLE 堆栈无法启动。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    "如果大小设置为0x8000、则确保将该值反映在链接器文件中、因为这将帮助查找是否存在任何冲突。"

    -- 我应该在链接器文件中签入哪些变量?

    出现此问题时、我已阅读了 NVS 区域、是否有任何方法可以 分析这些 NVS 数据?

    谢谢、此致、

    Kenny

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    我看了一下.cmd 文件,它似乎没有任何变化应该需要那里适应论坛 缩小的大小 NV 区域。 您能否尝试将该区域减小到最小数量并进行测试、看看示例是否按预期工作?

    此致、

    1月