This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:有关如何进行单层 PCB 设计的任何文档?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1435019/cc2340r2-any-doc-for-how-to-do-1-layer-pcb

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

尊敬的专家:

我客户的产品成本极低。 他们需要将1层 PCB 与 CC2340r2配合使用。 是否有相关技术指南? 如何满足 EMI 认证? 是否有在 CC2340上使用单层 PCB 的问题?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不需要、射频需要控制阻抗、良好的接地以及为天线提供实心接地层参考、才能实现良好的性能。 我们的参考设计只需2层即可实现所需的性能。

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周杰、

    我的客户的应用是鼠标。

    因此、1米就足够了、但功耗是个问题。 射频性能略为牺牲是可以接受的。

    有什么建议吗?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们的标准建议是使用稳健的多层设计。 虽然可以在牺牲大部分性能来实现最低成本 PCB 制造的情况下采取某种措施、但目前我们尚未对此进行评估。

    BR、

    周杰