This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:调优蓝牙参数-扫描窗口和扫描间隔

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436045/cc2640-tuning-bluetooth-parameters---scan-window-and-scan-interval

器件型号:CC2640

工具与软件:

您好、TI 支持团队

我在 Duluth GA 的 Honeywell BMS 组工作。 我们在产品 Inncom E7恒温器中使用 CC2640进行蓝牙通信。

我们怀疑 CC2640芯片在蓝牙通信中的处理速度太慢、导致多次连接重试以及消息处理延迟。  

我们希望获得 TI 的技术支持指导、从而调整 BLE 广播扫描窗口(扫描时长)和扫描间隔(开始扫描的频率)。

根据 Anjli 的指导、在此处提出此问题以获得支持(随附电子邮件以供参考)。

此致

Balaji

e2e.ti.com/.../RE-External-RE-Support-to-get-Texas-Instruments-contacts.msg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Balaji、

    感谢您的咨询。 请回答以下问题、以便更好地了解情况:

    1. 您使用的 SDK 版本是什么? 您是使用 blestack (BLE 规范4.2)还是 ble5stack (BLE 规范5)?
    2. 在哪里通信缓慢? 您提到连接重试、这是否意味着 CC2640器件作为外设运行、并需要多次尝试与中央设备建立连接?
    3. 您是否正在使用配置为外设的 CC2640? 中央设备是谁/什么设备(它是手机)?
    4. 什么操作导致消息处理过程中出现延迟? 是否进行了这些 GATT 写入/GATT 通知/读取?
    5. 您能否分享更多有关您的测试环境的信息? 是射频噪声吗? 有多少设备正在尝试连接?

    BR、

    David。