This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:CC2652RSIP UART

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1437242/lp-cc2652rsip-cc2652rsip-uart

器件型号:LP-CC2652RSIP
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RSIP

工具与软件:

我需要使用带有 CC2652rsip 的外部 RS232转 TTL 器件与 nortos GCC 编译器进行 UART 通信  

我试过使用 TI 示例代码。

仅 TI XDS110器件仅 USB 转 UART 我能够在 xsd110 COM 中读取和写入数据

使用外部设备时、无法通过 USB 在串行 COM 端口中读取和写入数据

要在 USB 到串行 COM 端口的外部设备中打印数据、我应该执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    阅读过您的问题之后、 它似乎是与硬件接口相关的问题、因为:

    当您使用默认的 UART 转 USB (XDS)时、SDK 示例似乎可以正常工作。

    但当您尝试将 UART 转换为 RS232时、它不起作用。

    器件本身将具有完全相同的 UART 输出、与接收端无关(无论是 USB 还是 RS232)。

    因此、我建议确切检查 RS232/TTL 接口正确处理信号所需的信号。

    谢谢!
    Toby