This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:OAD 构建的 bin 输出每次都不同

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1434377/lp-em-cc2340r5-the-bin-output-from-oad-build-is-different-every-time

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

你好。

在构建 SDK 示例程序"basic_ble_oad_onchip"时、将输出 xx_v1.bin 和 xx_v2.bin。

这个 bin 文件在我每次构建时都是不同的、我不明白为什么会这样。 不同之处是什么?
我认为 post-build 步骤中有一个 bin 输出设置、这与它有什么关系吗?

SDK 为 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_20_00_119。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    感谢您的咨询。 我想问一下、您在构建图像时看到了哪些不同之处? 没错、该 bin 文件是在执行编译后处理步骤期间通过 imgtool 可执行文件来生成头文件的。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    在该示例中、编译后处理步骤配置为使用以下设置进行编译:

    ${CG_TOOL_HEX} -order MS --memwidth=8 --romwidth=8 --intel -o ${ProjName}.hex ${ProjName}.out
    ${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmobjcopy ${ProjName}.out --output-target binary ${ProjName}_noheader.bin --remove-section=.ccfg
    ${COM_TI_SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK_INSTALL_DIR}/tools/common/mcuboot/imgtool sign --header-size 0x100 --align 4 --slot-size 0x44000 --version 1.0 --pad-header --key ${COM_TI_SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK_INSTALL_DIR}/source/third_party/mcuboot/root-ec-p256.pem ${ProjName}_noheader.bin ${ProjName}_v1.0.bin
    ${COM_TI_SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK_INSTALL_DIR}/tools/common/mcuboot/imgtool sign --header-size 0x100 --align 4 --slot-size 0x44000 --version 2.0 --pad-header --key ${COM_TI_SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK_INSTALL_DIR}/source/third_party/mcuboot/root-ec-p256.pem ${ProjName}_noheader.bin ${ProjName}_v2.0.bin

    bin 文件的差异是否意味着它们是使用 imgtool 处理的?e2e.ti.com/.../bin.zip
    作为参考、我将共享实际的出纸槽文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    您能强调一下_v1构建1和_v1构建2二进制文件之间的差异吗? 我似乎没有看到任何。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    抱歉。
    它是误发的。
    请参阅此处。

    e2e.ti.com/.../bin_5F00_fix.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    我看到区别在于最后几个字节、其中一部分是生成的 CRC。 我认为在编译后处理步骤期间将 hex 文件解析为 bin 文件的工具(img 工具)会引入 CRC 之前的字节。 我会向您介绍这方面的信息。 与此同时、我能理解这个用例吗、或者这是否会因某种原因阻碍您的进度吗?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢你的评分

    使用它的方法是将此 bin 文件写入器件、然后在器件中获取固件校验和。
    我们获取固件校验和并将其传送到发布目标。

    如果每次执行构建时校验和不同、则可能无法识别所使用的固件、因此我们希望在考虑操作的同时牢记该机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    我看到了、能否问一下校验和是否还应包括映像的 CRC?

    BR、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我认为可以在计算中包含 CRC。
    目的是测量器件的完整性。

    David、这是否意味着 bin 文件与映像工具生成的其他数据之间存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    区别在于 CRC (32字节)加上我在上一个答案中突出显示的其余字节(另32字节)。 我要弄清楚这些是如何由 imgtool 生成的。 如果映像中有任何内容发生更改、CRC 就会不同、也是之前的32个字节、我可以通过比较两个 bin 文件映像来查看。

    BR、

    David。