This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436538/launchxl-cc1352r1-error-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

大家好!

我前面有两个 LAUNCHXL-CC1352R1、我正在尝试使 BLEStack project_zero 运行(我仍然是一个完整的初学者)。 该工程已经导入、并且编译也已开始工作。 但是、当我现在尝试调试所有内容时、我会遇到问题。 我在进入 BIOS_start()时立即收到以下错误消息:

错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)
停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包20.0.0.3178)
尝试20次后无法确定目标状态
在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

我已经尝试过的:

  • 拔下电源并重新连接
  • TCLK 降低至1.0 MHz
  • 使用了其他 USB 电缆
  • 已删除笔记本电脑和电路板之间的 USB 集线器
  • 已检查更新

没有设置断点、我已经多次重新启动 CCS Theia。

我在做什么错?