This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R5的 basic_ble 示例中有关调整 NVS 大小和位置的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436553/cc2340r5-question-about-adjusting-the-nvs-size-and-location-in-the-basic_ble-example-for-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

在 CC2340R5的 basic_ble 示例中、为 BLE 使用分配了一个默认 NVS 配置。

我想知道是否可以减小此默认 NVS 的大小并调整其内存位置。

如果减小尺寸是可行的、那么建议的尺寸是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您是指 CONFIG_NVSINTERNAL 区域。 此区域由 GAP 债券管理器用于处理配对和储蓄债券。 如果您的应用程序计划使用多个债券,那么我建议您按原样离开这个区域。 但是、如果您不需要绑定或使用的绑定数量非常有限、则可以将大小减小到最小值0x800。

    此致、

    1月