This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436284/cc2340r5-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

为什么 CC2340R5在下载软件后无法调用主函数、只能在调试模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已尝试在此处运行指南?
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ARFcZGXa9bs0Ce8tQOHRow__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST

    这是定制电路板还是 TI EVM (Launchpad)?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2340下载软件后程序无法正常运行。 无法选择主函数、只能在调试模式下运行。 我检查了相关的寄存器、似乎堆栈溢出导致堆无法初始化。 但我使用的是未修改的例程。 该芯片无限期地从0xf0024e8循环到0xf0024f8。 我看不出这部分闪存对应的位置、什么硬件问题可能导致这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在运行什么程序? 您能否尝试使用默认 SDK 示例?

    这是定制电路板还是 TI EVM (Launchpad)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的过程也不起作用、仅在调试模式下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更好地帮助您、请回答我之前的问题:

    1. 您正在运行什么程序? 您能否尝试使用默认 SDK 示例?
    2. 这是定制电路板还是 TI EVM (Launchpad)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 SDK 示例。

    2.定制电路板。

    它喜欢硬件问题,是否有什么可以导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我之前看到的问题、确保默认引导加载程序引脚在复位后未保持低电平(包括由电源复位)。

    在您的工程中、尝试禁用 ROM 引导加载程序:

    然后刷写、断开调试器连接、复位。