This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:产品状态和可能的最新替代产品

Guru**** 2675755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, LPSTK-CC1352R, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436791/cc2650stk-product-status-and-possible-more-recent-alternatives

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: LPSTK-CC1352RCC2650

工具与软件:

大家好、我想了解一下 CC2650STK 传感器标签的量产状态:
https://www.ti.com/tool/CC2650STK

几年前、我们使用该产品通过 BT/ZigBee 进行振动监测、并开发了其他定制板、以使其能够通过两个远程 PT100探针读取温度。

德州是否仍将其视为正在供货的产品? 如果我们计划根据客户的要求将其集成到我们的产品中、德州计划在几年后继续制造该产品?

由于它现在已经相当老了、我们是否可以考虑将德克萨斯州的其他类似替代产品用于相同的用途? 即采用 BLE 进行振动监测、支持远程探头的温度读数以及无线数据传输? 我们欢迎您在近期使用 AI 功能进行预测性维护。

感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我建议将 LPSTK-CC1352R 作为 CC2650STK 的前身、CC2650STK 具有类似的功能并且包含 SimpleLink F2 SDK 支持、该支持每年都会更新。  下面是 开箱即用体验 SimpleLink Academy 实验。  TI 目前还没有包括任何用于预测性维护的 AI 功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、但  CC2650STK 的状态如何? 我们是否应该考虑它现在已经过时和不支持,所以最终不建议纳入其他项目/产品?

      LPSTK-CC1352R 是 CC2650STK 的前身、因此它应该更旧一些、但仍然建议用于我们的目的(振动和温度监测)?
    那么德州仪器能够保证的产品的剩余寿命是多少? 它将在生产中保留多长时间?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、LPSTK-CC1352R 是 CC2650STK 的后继产品、并相应修改了我先前的 E2E 响应。  抱歉!

    硬件生产停产和软件开发停产应该加以区分。  CC2650 和 CC2650STK 仍处于激活状态、但本产品的闪存和 RAM 有限、因而难以继续在其 软件产品上进行改进。  这就是为什么该软件已停止支持 SimpleLink F2 SDK 和相关器件(CC13X2/CC26X2)的原因。  所有 CC2650软件资源仍然可以在线获取、但要获取 TI 对这些资源的支持会更加困难。  TI 器件具有很长的货架期、因此我不希望 CC2650器件本身在很快就会被淘汰、但我无法保证 CC2650STK 能够继续销售多长时间。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ryan、谢谢您、现在已经很清楚了。