This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:支持的连接器件数

Guru**** 2677845 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436302/cc2340r2-number-of-connectivity-device-support

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

 当充当主角色和从角色时、我想询问 CC2340R2支持的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助我们理解"主角色"和"从角色"是什么意思吗?

    这是否专门与低功耗蓝牙有关?
    还是其他一些串行协议(例如 SPI、I2C 等...)?

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby
    抱歉混淆。
    当 CC2340R2充当主设备时、它可以连接多少从 BT 设备?
    当 CC2340R2用作器件时、可以连接多少主器件?
    这是我的问题、我想它取决于 RAM/闪存或 CPU 速度、但我不知道如何评估。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mat、

    感谢您澄清这与蓝牙有关。

    我将通知我们的低功耗蓝牙专家来帮助您解决这个问题!

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在表8中找到按角色列出的与最大连接数量相关的信息以及其他特定于器件的有用信息。 CC23XX 平台器件的比较、链接如下:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_20_00_119/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/overview-cc23xx.html#id3

    此致、

    1月